This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX9211:DIX9211是否支持 I2S 至 SPDIF?

Guru**** 2541160 points
Other Parts Discussed in Thread: DIX9211, PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/895277/dix9211-can-dix9211-support-i2s-to-spdif

器件型号:DIX9211
主题中讨论的其他器件: PCM9211

大家好、

我的客户需要8通道 I2S 至 SPDIF 器件、我只找到了 DIX9211、但不确定它是否支持此功能。

您可以在这里发表一些评论吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    严格地说、I2S 仅支持2通道数据、但可使用额外的数据线路来承载额外的通道。 因此、8个数据通道将需要4条 DOUT 线路。 另一种传输8通道数据的方法是使用时分多路复用(TDM)、这可以使用单条数据线。  

    如果他们使用的是 TDM、那么很遗憾、我们没有一个器件可以将 TDM 转换为 S/PDIF。 如果它们使用具有多条数据线的 I2S、则可以将 I2S 数据线多路复用为单个 S/PDIF 线。 但是、您将无法通过一根同轴电缆或光缆同时传输所有数据。

    DIX9211和 PCM9211都支持多达4个 I2S 输入、并可使用板载 DIT 将其转换为 S/PDIF。 同样、这仅适用于使用4条单独的数据线而不是 TDM 的情况。 我希望这对您有所帮助!

    最棒的

    Zak