This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254EVM-K:TLV320AIC3254EVM-K 在连接 USB 电缆时挂起 Windows 10、但 EVM 板在 Windows XP 机器上工作正常

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/886316/tlv320aic3254evm-k-tlv320aic3254evm-k-hangs-windows-10-when-the-usb-cable-is-connected-but-the-evm-board-works-correctly-on-a-windows-xp-machine

器件型号:TLV320AIC3254EVM-K

TLV320AIC3254EVM-K 在连接 USB 电缆时挂起 Windows 10、但 EVM 板在 Windows XP 机器上工作正常。  我现在已加载 AIC3254 CS 软件并将其安装、它已正确安装。  我第一次插入到 EVM 的 USB 电缆时、它挂起了计算机。  连接 EVM 的 USB 电缆后、计算机也不会引导/重新启动。

2年前、我在让 EVM 在 Windows 7上运行方面提出了类似的问题。  我仍然无法使这个工作。  这就是为什么我保留 Windows XP 的原因!

是否缺少其他驱动程序或注册表设置?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多信息...

    我有多 个 TLV320AIC3254EVM-K、我发现第二个在连接 USB 电缆时不会挂起 Windows 10计算机。  但是、连接后、GUI 的"USB 接口"选项呈灰色显示、"I2C 地址"显示为0x0 (但允许我将其更改为0x30)、窗口选项卡(位于顶部)为空、 中间的蓝色框窗口全为白色、没有任何正常选项。  这两个 EVM 在我的 XP 机器上都能正常工作。   

    我现在发现是 AIC3254子板导致 Windows 10计算机崩溃。  两个 EVM 主板在 安装了另一个 AIC3254子板时都不会崩溃、 但连接后、GUI 的"USB 接口"选项呈灰色显示、"I2C 地址"显示为0x0 (但允许我将其更改为0x30)、窗口选项卡(位于顶部)为空、 中间的蓝色框窗口全为白色、没有任何正常选项。

    我还发现 Windows 7计算机的症状与 Windows 10计算机相同。  但是、在我的 Windows XP 计算机上、主板和子板的所有组合都能正常工作!

    我会假设这是驱动程序问题。

    再次感谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、  

    这当然令人困惑。  尤其是因为我们的许多客户和员工在运行 Windows 7和 Windows 10的计算机上使用 TLV320AIC3254EVM-k 时没有任何问题。  

    对于不悬挂 Windows 10机器的电路板、 如果您转到器件管理器、 是否会显示 EVM?  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、感谢您回来。

    也让我感到困惑。

    在 Windows 7机器设备管理器上、我假设您是指通用串行总线控制器? 当我连接 USB 电缆时、它添加了第三个"USB 复合设备"。  在 Windows 10计算机上、它还添加  了一个"USB 复合设备"。  我完全看不到 EVM 这个词。  

    我已经使用这些 EVM 多年、主要是在我的 XP 机器上。  过去、我在 Windows 7机器上使用过 AIC3254_CS 和 Pure Path Studio。 我不知道是什么使他们停止工作?  

    我过去遇到过问题、必须使用 Windows XP 计算机使用 DFUTEST.exe 和 DFUEE.bin (或 USB-miniEVM0203_8kHz.bin)重新加载 USB 固件、并遵循"AIC3254 EVM 固件编程.pdf"文档。

    但是、再说一次、在 XP 计算机上、一切都正常?   

    感谢您的帮助、Brian