This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1671:输出噪声

Guru**** 2992910 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1671

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/895275/opa1671-output-noise

器件型号:OPA1671

您好、专家、

客户使用 OPA1671并查看以1KHz 音调输出62Hz 载波(即使在没有1KHz 音调条件的情况下也是如此)。 尽管它可能来自5V 电源、但未看到该频率。 您对它有什么想法、以及如何将其删除吗?

e2e.ti.com/.../Mic-input-level.docx

谢谢、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    所示的 OPA1671电路设计本身未显示任何能够解释如何生成62Hz 正弦波的内容。 但是、OPA1671的工作增益高、为+101V/V 如果未正确屏蔽外部场、它们可以添加或调制预期的1kHz 信号。 我发现标准台湾线路电压在60Hz 时为110V、与美国非常相似。 从您提供的 DSO 图像中、可以看出电力线的磁场可能正在耦合到电路中。 60赫兹非常接近62 Hz、差异可能只是测量差。

    测试期间、PC 板是否受到外部磁场的保护? 它是测试台上的开路还是屏蔽式外壳内的开路? 如果电路板处于开路状态、您可以快速检查60Hz 场是否进入、即在电路运行时将电路板移离工作台。 如果您发现随着实验空间的移动、60或62Hz 信号的振幅会发生变化、那么这是一个强信号、表明它是线信号耦合到 OPA1671电路中。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程