This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:是否提供 Linux 驱动程序?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2552, TAS2110, TAS2562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/886195/tas2110-linux-drivers-available

器件型号:TAS2110
主题中讨论的其他器件:TAS2552TAS2562

团队、

我已经看到我们有适用于 TAS2552的 Linux 驱动程序;
http://www.ti.com/tool/TAS2552SW-LINUX

我们是否有 TAS2110的等效器具?
如果不是:
  TAS2552是否是 TAS2552的良好起点?
  我们是否有移植指南或一些指南来修改 TAS2110的 TAS2552驱动程序?

谢谢!
A.

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anber、

    TAS2552和 TAS2110具有一些相似的特性。 但是、它们的寄存器配置不同。 TAS2110包含更多的寄存器页、而 TAS2552只使用一页寄存器。

    此器件的 Linux 驱动程序仍在开发中、我们没有关于其版本的详细信息。 但是、如果您可以通过有关最终客户或机会的电子邮件与我联系、我们可以升级此请求、以便及时获取驱动程序。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从离线讨论中获得的信息:

    “tas2562 Linux 驱动程序可用于 tas2110。

     https://git.ti.com/cgit/tas256xsw-android/tas2562-stereo-android-driver/log/

     尽管 TAS2562和驱动程序用于立体声,但也可以配置为单声道。”

    A.