This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:PurePath 控制台3.

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5825MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/895186/tas5825m-purepath-console-3

器件型号:TAS5825M

我已经提交    了有关 TAS5825M PurePath Console 3的请求 、 现在 我收到了 TAS5825MEVM 。但  我  的请求到       目前为止尚未访问。

这确实是我需要 使用 它的一个热时间。

请       尽快获取该软件  ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    您是否已在贵公司的电子邮件中注册 myTI 帐户? 如果没有、请注册。 如果是、请在此处提供您的电子邮件、我将帮助您加快此过程。

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 WAN,

     是,我  在 公司的电子邮件中注册了我的 TI 帐户 。  有  我的电子邮件:zhufengchen@lungcheong.com.cn

    谢谢 !

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    您将收到电子邮件。  

    请在收到后关闭此帖子。

    此致、

    Alix Wan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 WAN,

    非常感谢。我 听过柔和的波。