This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:AVCC &放大器的连接;PVDD

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3111D1-Q1, TPA3111D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/893966/tpa3111d1-connection-of-avcc-pvdd

器件型号:TPA3111D1

您好!

在2018年的前一个底座中、提到100k Ω 应连接到引脚14、引脚7通过10 Ω 连接到 AVDD。

因为 Pin14函数是 IO 端口。

 

下面介绍的最新数据表、100k Ω 应放置引脚7。

此外、TPA3111D1-Q1数据表中的描述也不同。

TI.com 上也不存在 slua626链接

 

 

实际上、我们的客户再次遇到相同的问题。

您能否向我们的客户提供答案、哪个修订版数据表是正确的信息?

您能否为我们提供 slua626.pdf 文件?

 

此致、

Mochizuki

TPA3111D1   SLOS618F

TPA3111D1-Q1 SLOS759E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莫奇

    又发生了什么类型的故障? 客户是否为引脚14放置了100K 电阻、为引脚7使用了10欧姆电阻?

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

     

    我们的客户对100千欧姆位置感到困惑。

    附加的绘图未正确插入我昨天的消息中。

    随附的文件中、100Kohm 的描述与数据表上的描述不一致。

    您的数据表更新版本计划是什么?

     

    此致、

    Mochizuki

    e2e.ti.com/.../TPA3111D1-100K.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochi、

    请参阅 EVM 板设计。

    http://www.ti.com/lit/pdf/slou270

    10 Ω+1uF 是 RC 滤波器、用于过滤 PVCC 噪声。  

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

     

    感谢你的建议。

    我们的客户已经获得了性能、但公共文档存在差异。

    因此,他们请求 TI 修改 TPA3111D1数据表“第3页上的 PIN7引脚功能”,并在 TPA3111D1-Q1数据表上丢失“slua626链接地址”

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochi、

    我已经知道客户对 TPA3111D1和 TPA3111D1-Q1数据表中 AVCC 的描述有顾虑。

     在 TPA3111D1数据表中、如果 PVCC 压摆率大于10V/ms、则使用100K Ω。

    如果 PVCC 压摆率可以保证时序、则只有10欧姆+1uF RC 滤波器正常。

    此致、

    Derek