This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:TLV320AIC33IZQER 差异

Guru**** 2810825 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/894700/tlv320aic3106-tlv320aic33izqer-differences

器件型号:TLV320AIC3106

您好!

我们已将 TLV320aic33IZQER 编解码器用于先前的项目、并且正在开始一个需要编解码器的新项目。 我看到 TI.com 建议使用 TLV320AIC3106而不是 AIC33。 您能否解释不建议使用 AIC33的原因? 它们的相似性/差异是什么?  

它们是引脚对引脚吗? 相似的接口? 寄存器兼容? 谢谢!

最棒的

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    AIC3106是新一代 AIC33。 它们是引脚对引脚兼容的、虽然寄存器并非所有都兼容、但大多数都兼容。 下面列出了 AIC3106的一些主要差异。  

    - AIC33的 SNR 为102dBA 与100dBA

    -记录期间的信号处理和噪声过滤  

    -仅记录模式。  

    虽然 TI 建议使用 AIC3106作为替代方案、 但 AIC33不是 NRND。 它仍然非常活跃并得到充分支持。 )

    此致、

    Aaron