This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:我如何将第二个通道移动180度? 通过仅使用一个有效通道两次、我实际上会从更大的输出中受益吗?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/894929/tpa6120a2-by-what-means-do-i-shift-the-second-channel-through-180-deg-and-by-using-just-one-channel-in-effect-twice-will-i-actually-benefit-from-a-greater-output

器件型号:

由于我只能从左声道或右声道获取输出、是否可以将来自我的 ASUS Xonar Essence STX 声卡的输出安全地组合成单声道输出、请?

如果您可以在一个通道上发送原始信号、而在另一个通道上发送同一信号的反相版本。 这将允许您以"伪差分"方式连接负载。

我的意思是在右侧通道上发送原始信号、在左侧通道上发送相同的信号、但在左侧通道上移动了180度。

此致、
-Ivan Salazar
应用工程师-低功耗音频和传动器

https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/pseudo_5F00_diff.PNG

尊敬的 Ivan。

很抱歉、我的技术专业知识如此有限、但我如何将第二个通道切换至180度?

通过仅使用一个有效通道两次、我实际上会从更大的输出中受益吗?

非常感谢。

Christopher J James

以前的通信

针对 Ivan Salazar 对我先前的询问所作的友好答复、Sennheiser 耳机电缆今天到达、因此我能够连接我的测试台。

它工作正常、但我想知道;由于我只能从左声道或右声道获取输出、是否可以安全地将这些来自我的 ASUS Xonar Essence STX 声卡的输出合并到单声道输出中、请这么做?

YouTube 上有许多视频演示了如何使用功率相当低的晶体管、这些晶体管用于将两个源的+输出组合到单个单声道插头中、但它们通常是通过 iPhone 等低功耗输出进行部署的。

考虑到这一程序是否可接受、我的目的不是倾听、而是纯粹作为驾驶员、如果是、我应该使用两个2组旋转电位计吗?

如果考虑到 Zonar 声卡的功率输出、这似乎是可以接受的、您可能会建议使用什么值的电位计?

非常感谢。

Christopher

Asus Xonar Essence STX 声卡。

  • ·输出信噪比(A 加权):
    对于前输出为124dB、对于耳机输出为117dB (600 Ω) dB
    输入信噪比(A 加权):
    118 dB
    1kHz 时的输出 THD+N:
    前端输出为0.0003%(-110dB)、耳机输出为0.001%(-100dB)
    1kHz 时的输入 THD+N:
    0.0002%(-113dB)
    频率响应(-3dB、24位/192kHz 输入):
    小于10Hz 至90KHz
    输出/输入满量程电压
    2Vrms (5.65Vp-p)
  • ·总线兼容性

PCI Express:
PCI Express 修订版规范兼容
与 X1、X4、x8、x16 PCI Express 插槽兼容

  • ·主芯片组

音频处理器:
Asus AV100高清音频处理器(最高192kHz/24bit)
24位数源 D-A 转换器:
德州仪器 (TI)的 PCM1792A*1,用于前输出(127dB SNR,最大 192kHz/24bit)
用于模拟输入的24位模数转换器:
Cirrus Logic CS5381* 1 (120dB SNR,最大值 192kHz/24bit)
高保真耳机放大器:
德州仪器(TI) 6120A2*1 (120dB SNR、100dB THD+N @ Vcc±12V、RL=600Ω Ω、f=1kHz)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Christopher、

    我的同事将查看此主题、并将尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    我们可以跟踪您的另一个主题、将信息保存在一个位置。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器