This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:它是否正常工作? (关于粘滞标志)

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/886127/tlv320adc3101-is-it-normal-operation-about-sticky-flag

器件型号:TLV320ADC3101

尊敬的 TI 团队:

1、现在 AGC 的寄存器设置为"禁用 AGC "(第0页、寄存器86和94 = 0x00)。 但是、寄存器42的值为0x0E。 正常工作吗?

2. 请解释粘滞标志(寄存器42)与非粘滞标志(寄存器43)之间的区别。

3. 是否有实现 AGC 功能的应用手册?

请检查我的问题。

谢谢、

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Downey Kim、  

    寄存器42与禁用或启用的 AGC 没有关系。  该寄存器具有中断标志。  专门用于溢出。 这可能与您的另一个线程有关系、在该线程中、您将输入接地。  如果 ADC 饱和、 很可能会看到溢出。

    2.42是一个粘滞寄存 器、这意味着如果存在溢出情况、该标志将被置位并保持置位状态、直到被读取和清除。  43是实时寄存器、因此它可能会不断切换。  出于诊断目的、请使用42。  

    AIC3254/AIC31xx 器件中有 AGC 函数的应用报告、这里非常相关、我相信 AIC3254和 ADC3101的寄存器设置可能是相同的。  请参阅此处的应用报告

    此致、

    -Steve Wilson