This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5548:是否有用于 TAS5548的库?

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/894340/tas5548-is-there-a-library-for-tas5548

器件型号:TAS5548

您好!

我正在尝试使用 TAS5548绘制原理图和占用空间。

是否有可在 OrCAD 中直接使用的 TAS5548符号库?

谢谢、

Yun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yunsik、

    该器件位于 Altium Designer 库中、您是否可以将其转换为 OrCAD?

    此器件 HTSSOP (DCA) 56封装、如果您可以获得相似的封装尺寸、也可以使用。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    是的。 Altium 文件正常。

    但我在 Altium Designer 库中找不到 TAS5548文件。

    从哪里可以找到它?

    谢谢、

    此致、

    Yun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yun、

    您使用的是库库吗? 您可能需要将 Altium Designer 更新为最新版本、并在库中搜索、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    是否有用于 Altium 库的软件?

    我找不到下载位置。

    您能否与我分享该软件的链接?

    谢谢、

    此致、

    Yun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yun、

    让我通过电子邮件发送给您。

    迪伦