This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:输入电压

Guru**** 2582705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/894749/tpa3138d2-input-voltage

器件型号:TPA3138D2

大家好、  

我们希望向您寻求帮助、帮助您解决客户的问题。

每当我向电路板发送音频信号时、除非我先关闭输入电源、然后再次打开、否则我不会获得音频输出。  在对电路板进行下电上电后、我能够在电路板再次关断之前短时间内从电路板获取音频输出。  我还订购了该板的开发套件、并注意到类似的问题。  如果能提供一些意见来确定这种情况的发生原因、我将不胜感激。

希望得到您的善意响应。

谢谢、

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您是否监测了 TPA3138的 FAULT 引脚?

    我认为一定会发生错误。 您是否尝试降低输入信号电平?

    根据描述、我认为应该发生过流故障。

    此致、

    Derek