This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TAS3251:TAS3251的头文件

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, TAS3251EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/886091/ccs-tas3251-head-file-of-tas3251

器件型号:TAS3251

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的专家:

我的客户正在使用 EVM 评估 TAS3251。 他们想知道在哪里可以下载 TAS3251的标准头文件?

此外、他们还想通过将 I2C 线路(1m)连接到 TAS3251EVM 控制板来控制外部 TAS3251器件、它是否起作用?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、用户在 PPC3中所做的所有设置都可以减小为.h 文件。 它位于 TAS3251 GUI 中的"终端系统集成"块中。

    您所谈论的是使用 PPC3 GUI 和 I2C 线来控制客户电路板、对吧? 是的、它可以正常工作、但我想提醒一下、

    1.确保 I2C 地址配置正确、I2C 总线上应只有1个具有特定地址的器件、这意味着您可能需要禁用 EVM 上的器件。

    2.不确定1m 长的电线是否工作正常。 这是有关信号完整性的主题。 由于 I2C 的工作频率为400kHz、因此最好使用。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    非常感谢您的帮助。