This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681:电源定序问题

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/885894/pcm1681-power-sequencing-question

器件型号:PCM1681

在极少数情况下、VCC 将处于活动状态、并且在 VDD 之前处于开启状态。  没有针对 VCC 至 VDD 的额定值、只有一个 VCC1至 VCC2或所有接地。

这会是个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    只要 VDD 上的各种数字引脚未超出绝对值、这就不应成为问题。 最大额定值(ZR1/ZR1/FMT0、ZR2、MSEL)。

    谢谢、

    Paul