This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110EVM:独立运行

Guru**** 2966060 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2110EVM, TAS2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/886262/tas2110evm-standalone-operation

器件型号:TAS2110EVM
主题中讨论的其他器件: TAS2110

您好!

我们有一位客户申请 TAS2110EVM 的应用软件。  但是、我已经查看了产品页面 TAS2110EVM、它说该 EVM 是独立的。

我的理解是否正确:
 TAS2110EVM 没有应用软件、因为它是独立运行的;
使用时只需通过 PPC3对其进行配置;
3、 用户只需通过 I2S 输入音频、EVM 就可以工作了?

感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    TAS2110EVM 由 PPC3完全控制。 用户需要请求访问 PPC3和 TAS2110插件、才能完全访问 EVM 的控件。 对于正确的 EVM 配置、我建议遵循 用户指南第5.3节("EVM 设置")的指示:

    https://www.ti.com/lit/ug/slau809/slau809.pdf#page=4

    它被视为独立电路板、因为它不需要额外的电路板即可工作(我们的 TAS 器件的大部分部分都需要学习板或其他部分才能正常工作)。

    音频数据可以通过 USB 发送、因为它具有集成的 XMOS、可将 USB 流转换为 I2S 数据。 如果需要外部数据、可移除 I2S 跳线以连接外部 I2S 流。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.