This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2320:最小输入阻抗

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA2320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/885452/pga2320-minimum-input-impedance

器件型号:PGA2320

大家好、

你好。 我们的一位客户正在寻找 PGA2320的输入阻抗(最小值)本身  
因为数据表上指定的值是前一级的源阻抗  
应小于600欧姆。

感谢您的确认。

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    查看 PGA2320的输入、您将始终看到12k Ω(典型值)、而不管选择的衰减/增益如何。 电流将流过电阻器而不是流入多路复用器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您深入了解这款 Tamara 器件!

    艺术