This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2706:它是否通过 USB I/F 传输和接收相同的波形文件?

Guru**** 2648075 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/894625/pcm2706-does-it-transfer-and-receive-the-same-wave-file-through-usb-i-f

器件型号:PCM2706

尊敬的

我正在为 Telechps AP 的 EVB 寻找 USB 转 I2S 桥接 IC。

下图是我们系统的方框图。

在网站上、我找到了 PCM2706的数据表。 但我不能肯定某些事情。

我有一些问题要适用于我们的系统。

1)是否支持通过 SNOR 下载波形文件?

2) 2)它是否通过 USB I/F 传输和接收相同的波形文件? 我检查 了 Windows 系统上其他供应商桥式 IC 的混合噪声

示例)我通过 USB I/F 发送了一个数据(0x0101)、但在 Windows 系统上接收的数据不同。 接收到的数据是另一个值、例如混合噪声。

您可以查看上述问题吗?

谢谢你

DS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daeseong、

    1.我不知道什么是"SNOR"。  该器件充当 USB 外设、因此我应该能够播放 Windows 能够播放的任何内容。

    2.我的理解是,它确实会准确地传输数据,但很难保证 Windows 不会修改数据。  我不确定 Windows 在传输过程中是否会对数字音频增加抖动或其他效果。 此外、音量需要100%。