This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3001:能否使用特定的默认值出售该器件? 是否有任何方法可以在"hostless "配置中实现?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3001, PCM1808, PCM1861, PCM1860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/885805/tlv320adc3001-can-the-unit-be-sold-with-specific-default-values-is-there-any-way-to-implement-in-a-hostless-configuration

器件型号:TLV320ADC3001
主题中讨论的其他器件: PCM1808、 PCM1861、 PCM1860

我的嵌入式项目当前不需要主机处理器、 是否有 TLV320ADC3001的可能配置、该配置不需要主机来初始化芯片? 也许在制造或组装时可以刷写 miniDSP 设置? 否则、是否有更简单的电路板解决方案可避免额外微控制器的复杂性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nate、

    我们有一些由硬件控制的简单 ADC、例如 PCM1808或 PCM1860/PCM1861、它们不需要主机处理器来配置 ADC、但 TLV320ADC3001或类似的 mini-DSP 器件无法实现这一点。