This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1604:如何设计电路?(输入信号300kHz,增益为600)

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1604, INA826, INA166, INA128, INA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/894559/opa1604-how-to-design-circuit-input-signal-300khz-and-gain-is-600

器件型号:OPA1604
主题中讨论的其他器件: INA826INA166INA128INA188

大家好、

我的客户需要 设计电路、输入信号最大频率为300kHz、增益需要600。 输入信号是两对差分信号。

我计划使用 OPA1604。  OPA1604的每两安培用于放大一 对 差分信号。

在 OPA1604的每两安培中,一个放大 器放大25安培,另 一个放大 器放大24安培。(25*24=600)

你还有其他好的建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    我建议对应用进行两级放大、正弦带宽高达300kHz、增益=600。  

    1)将差分输入信号连接到 INA128、INA826、INA188、INA166等仪表放大器、假设将增益设置在10-100范围之间(检查 BW)。

    2.使用另一个精密运算放大器放大剩余的信号。 以获得600的总增益。

    这是什么类型的设计应用?  

    最棒的

    Raymond