This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251EVM:与 MSP432配合使用

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/894377/tas3251evm-usage-with-msp432

器件型号:TAS3251EVM
主题中讨论的其他器件:TAS3251CC3120

您好!

我正在尝试弄清楚如何将 TAS3251与我的 MSP432 EVM 配合使用。 从我看到的结果中、有多种向 TAS 馈送数字音频信号的方法、例如 I2S、但 MSP 似乎不支持它。 MSP 和 TAS 都具有 I2C、但据我所知、这仅适用于配置、不适用于音频传输。 我是否需要 TAS 和 MSP 之间的任何其他模块? 或者、我应该使用 SPI 吗? 还是 MSP432、我应该改用不同的东西吗? 一般的想法是通过 WiFi 接收到 MSP (使用 CC3120 Booster Pack)的音频、然后将其转发到 TAS。

任何提示都将帮助我完成项目、

Michal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    今天是公众假期、因此您的问题答案将会很晚、预计下周周二会得到解答。 很抱歉您在 waitting。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    I2S 是一种专门用于音频应用的接口。 如果您的 MSP 控制器不支持专用 I2S 接口、您可以对标准 I/O 引脚进行编程、以便自行构建 I2S 端口。 数据表的第13-16页显示了时序要求。 只要您可以遵循这些标准、您的接口就可以正常工作。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sam、

    您的回答让我:
    "SLAA449A -连接 I2S 器件与 MSP430器件" https://www.ti.com/lit/an/slaa449a/slaa449a.pdf
    和此论坛主题: http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/567369

    看来我确实可以使用 SPI 总线来实现这一目的。 让我看看我可以用它达到多远。

    此致、
    Michal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    是的、它看起来是一个很好的参考。 祝您好运!

    此致、

    Sam