This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5548:I2S 输出

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/894490/tas5548-i2s-output

器件型号:TAS5548

您好!

TAS5548的 I2S 输出是否通过 ASRC 和 DAP?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    请参考数据表中"系统控制寄存器2 (0xD4)"和"ASRC 模式控制(0xC5)"的寄存器说明。

    如果为0xC5中的串行输出选择了 DAP 输出数据、则数据输出将是后置 DAP。 或者、您也可以为输出选择 SDIN1/2。

    如果启用了"SDOUT 上的输出混合降压"、这也意味着 SDOUT 数据将通过 DAP。  

    下面的问题也可能对您有所帮助、

    谢谢!

    此致、

    Sam