This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424L-Q1:热阻

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1, TAS6424L-Q1, TAS6424M-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/885211/tas6424l-q1-thermal-resistance

器件型号:TAS6424L-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424-Q1TAS6424M-Q1HiTeam、

我的客户对 TAS6424-Q1、TAS6424L-Q1和 TAS6424M-Q1的热性能信息有疑问。 可以帮帮我吗?

在 TAS6424M-Q1数据表中、R_theta_JC (顶部)为0.3C/W、但在 TAS6424-Q1和 TAS6424L-Q1中为0.7C/W。 每个值是否正确或错误? 如果出错、请为我提供正确的值。

此致、
Kazuto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuto、

    我正在检查此问题、将在与另一个主题相同的电子邮件中与您进行交谈。

    迪伦