This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:连接至 PC 声卡

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1792A, TPA6120A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/893971/tpa6120a2-connection-to-a-pc-sound-card

主题中讨论的其他器件:PCM1792ATPA6120A2

我正在研究癌症治疗的替代方法、希望能帮助我从 PC 中的声卡驱动测试台中的专用线圈。

我对这一问题了解甚少或根本不了解、因此非常感谢提供一些技术指导、以避免让我的声卡发泡。

我的试验台有两个线圈、一个大约为145欧姆阻抗、另一个为170欧姆阻抗。

目前、该卡驱动一组标称阻抗为300欧姆的 Sennheiser HD650耳机。

我是否可以使用此声卡和当前用于驱动耳机的输出来驱动两个串联线圈?

提前感谢您的善意指导。

这是声卡的规格。

Asus Xonar Essence STX 声卡

  • ·输出信噪比(A 加权):
    对于前输出为124dB、对于耳机输出为117dB (600 Ω) dB
    输入信噪比(A 加权):
    118 dB
    1kHz 时的输出 THD+N:
    前端输出为0.0003%(-110dB)、耳机输出为0.001%(-100dB)
    1kHz 时的输入 THD+N:
    0.0002%(-113dB)
    频率响应(-3dB、24位/192kHz 输入):
    小于10Hz 至90KHz
    输出/输入满量程电压
    2Vrms (5.65Vp-p)
  • ·总线兼容性

PCI Express:
PCI Express 修订版规范兼容
与 X1、X4、x8、x16 PCI Express 插槽兼容

  • ·主芯片组

音频处理器:
Asus AV100高清音频处理器(最高192kHz/24bit)
24位数源 D-A 转换器:
德州仪器(TI)的 PCM1792A*1,用于前输出(127dB SNR,最大 192kHz/24bit)
用于模拟输入的24位模数转换器:
Cirrus Logic CS5381* 1 (120dB SNR,最大值 192kHz/24bit)
高保真耳机放大器:
德州仪器(TI) 6120A2*1 (120dB SNR、100dB THD+N @ Vcc±12V、RL=600Ω Ω、f=1kHz)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Christopher、

    我们的团队将对此进行研究、并将尽快回答。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    我将不胜感激。

    谢谢你。

    Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该已经添加声卡的软件设置允许:

    超高增益(300~600 Ω 电阻时为+18dB)

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    声卡的输出驱动器 TPA6120A2实际上支持低至32欧姆的负载。

    虽然我建议先尝试不使用额外的高增益设置、但建议145和170欧姆的工作正常;在较低的阻抗下、电流需求(和输出)会更高。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    我非常感激。

    非常感谢。

    Christopher J James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    如今、Sennheiser 耳机线缆已到达、因此我能够连接我的测试台。

    它工作正常、但我想知道;由于我只能从左侧或右侧通道获取输出、是否可以将这些信号安全地组合成单个单声道输出、请看?

    YouTube 上有许多视频演示了如何使用功率相当低的晶体管、这些晶体管用于将两个源的+输出组合到单个单声道插头中、但它们通常是通过 iPhone 等低功耗输出进行部署的。

    考虑到这一程序是否可接受、我的目的不是倾听、而是纯粹作为驾驶员、如果是、我应该使用两个2组旋转电位计吗?

    如果考虑到 Zonar 声卡的功率输出、这似乎是可以接受的、您可能会建议使用什么值的电位计?

    非常感谢。

    Christopher