This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424L-Q1:考虑热性能时的假定温度

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1, TAS6424L-Q1, TAS6424M-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/885212/tas6424l-q1-assumed-temperature-in-thermal-consideration

器件型号:TAS6424L-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424-Q1TAS6424M-Q1HiTeam、

我的客户对 TAS6424-Q1、TAS6424L-Q1和 TAS6424M-Q1的热注意事项有疑问。 可以帮帮我吗?

"散热注意事项"在数据表中、针对每个 P/N、提到"假设结温为115°C、同时向4 Ω 负载提供每通道10瓦的平均功率。" 您能否向我展示如何计算此值?

此致、
Kazuto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuto、

    我将通过电子邮件向您发送该文档。

    迪伦