This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3206:在禁用驱动器时说明 HPx 和 LOx

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/885018/tlv320aic3206-state-if-hpx-and-lox-when-driver-is-disabled

器件型号:TLV320AIC3206

你好!

我正在设计一个系统、希望能够在驱动32欧姆耳机和输出可驱动麦克风输入的衰减信号(使用 L 焊盘)之间切换

这些输出未通电时的状态是什么? 它们是否在未通电时具有高阻抗。 我想将输出合并为1个音频插孔、如果引脚处于非活动状态时具有高阻抗、我将能够在无需任何外部模拟多路复用器的情况下将线路输出和耳机输出组合在一起。

此致、

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、  

    HPL 或 HPR 可用于这两种应用...也就是说、您无需使用"线路输出"来驱动麦克风输入、您可以使用 HPOUT。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Steven!

    不幸的是,我不认为这是那么简单。

    麦克风输入不能与以接地为中心的 HP 信号一起工作、它必须衰减并进行交流耦合。 我有一根电缆、将电阻分压器+电容作为原型放置、工作正常。 我只是希望能够立即将其纳入设计中、以避免在电缆中放置任何电子器件。

    请参阅下面的原理图。 左侧是音频驱动器、右侧是麦克风输入/耳机。

    只有在连接了麦克风时才需要衰减网络、因此我一直在尝试使用线路输出信号来驱动衰减信号、以避免必须添加电子设备才能切换衰减。  我可以简单地使 HP 信号衰减到足够小的输出、从而不会使麦克风过载、但我不确定如果使用以接地为中心的信号驱动麦克风会发生什么情况。 如果线路上有 ESD 二极管、则负信号可能会被钳位到接地。

    现在、该设计在战略位置具有0欧姆电阻器、因此我可以尝试不同的选项、但也可以更深入地了解芯片的工作原理。

    此致、

    Stefan