This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM386:数据表错误校正

Guru**** 2492385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/893710/lm386-datasheet-error-correction

器件型号:LM386

LM386N-4
电气特性
典型输出功率应为1000mW、而不是100mW。
这些信息误导了我的项目。
因此需要对其进行校正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pushpak、

    感谢您对此提供反馈。 我们将努力纠正这一问题。

    如果您在数据表中检测到任何其他拼写错误、请告诉我。 我们将赞赏避免今后因错误信息而发生的冲突。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尚未更正排印错误。