This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:IOVdd、VDD 功能

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/884979/tas2563-iovdd-vdd-funtion

器件型号:TAS2563

大家好、

客户在该系统中使用 TAS2563、他们收到一个有关 IOVDD、VDD 的问题。

IOVDD 和 VDD 分别为 TAS2563供电了什么? 我的理解是、所有 I/O 引脚均由 IOVDD 供电;VDD 为内部数字电路供电。 如果是、IO 应能够承受 IOVDD 输入或输出。 不过、数据表显示最大输入电压为 VDD+0.3V、请参阅下图。 所以我不知道我的理解是否正确。 您能帮您对此提供一些意见吗?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    我们的团队将查看此主题。 我们将尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    这是一个拼写错误、应以 IOVDD 电源为基准。

    对于数据表修订版本的更改、我们将考虑这一点。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器