This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5630:TAS5630

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/884669/tas5630-tas5630

器件型号:TAS5630

你(们)好

我已经用了2天了、由 SANWU 中国制造的 TAS5630立体声放大器应用了38伏直流电压、但现在它永久进入待机模式、不会从待机模式中拉出、也不起作用、所有参数、例如 电压、电阻等正常。 我尝试在引脚上复位、但失败了。 我需要您的帮助来从待机模式复位/拉出。

谢谢 n 此致

Pankaj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pankaj、

    因此、复位引脚处于低电平、尽管您尝试将其拉至高电平吗?

    您能否仔细检查复位引脚电压及其上拉电路? 如果未发现问题、请对 RESET 引脚二极管进行测量、以检查是否存在任何损坏。  

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      您能否帮助清楚地指定原理 图和输入、然后器件永久触发进入"待机模式"?

    施加38伏直流->这意味着输入38伏直流输入?

    此致

    Linda