This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:TAS5754 DRC 问题

Guru**** 2534650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/893483/tas5754m-tas5754-drc-issue

器件型号:TAS5754M

TAS5754压缩器,如果分三段压缩的话,假定使用1K测试可以压缩到30W,但使用100HZ测试则会超出30W,看工具三段DRC都是使用相同压缩门框,但压缩的功率就不相同。μ A

如果不使用3段DRC,只使用一段DRC就可以。但为什么3段DRC就不可以呢?μ A                               

2.使用TAS5754发现一个问题,把所有EQ都ALL 导通,PBE关闭,DBE关闭,但实际测试125HZ以下的频率会被衰减,而不是一条平直的EQ频响曲线。  

烦请帮忙沟通一下疑惑 μ A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray ,

    问题1:3频带 DRC:

    如果两个3频带的阈值相同、则音频信号将被抑制到相同的水平。 但在这里、我们还需要考虑:

    1. 时间常数设置:能量时间、攻击时间和衰减时间。 请缩短低频带的能量时间和攻击时间、以了解它是否正常工作。
    2. 低频带和中频带的交叉点是什么? 接近交叉点的频率为100Hz。 如果是、请进行调整。

    至于第二个问题、请绕过所有与 DSP 相关的设置、并确保 AP 配置正确。 在我这边、让我先做一些测试、然后再回复您。  

    此致、

    Alix Wan。