This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1-Q1:输出失真

Guru**** 2549670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/893540/tpa3111d1-q1-output-distortion

器件型号:TPA3111D1-Q1

大家好 、

电源电压为15V

GAIN0和 GAIN1均为1、这意味着增益为36dB

PLMIT 为1.21V

扬声器为4R

输出功率=(5 * 0.707)平方/ 4 = 3.12W < 5W

绿色是输入、蓝色是输出、输出失真。

请提供一些建议吗?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    输出被削波。  

    对于 Plimit 1.2V、未削波的最大输出应为 Vp=1.2*4=4.8V。

    表3显示了5W 的削波功率。

    此致、

    Derek