This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:降低 LPF 带宽有助于实现 THD+N

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/893550/pcm5122-does-reduced-lpf-bandwidth-help-with-thd-n

器件型号:PCM5122

大家好、团队、  

我的客户正在使用 PCM5122、但他们无法通过终端客户的 THD+N 规格、即2Vrms 输出时为90dB。  

我想知道降低输出 LPF 带宽(增加输出 RC)是否有帮助。 如果是、选择 RC 值的规则是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole、

    我们使用外部滤波器指定 THD 规格、该滤波器应消除 PCM 中几乎所有的带外噪声。  此器件使用噪声整形、允许带外噪声在180kHz 左右开始、这远超出推荐外部滤波器的可闻范围和通带范围。

    通常、如果该器件的 THD 性能下降、原因是:

    输出负载超出1kΩ μ A 最大值

    THD 测试使用0dBFS 信号、而不是数据表中指定的-1dBFS 信号。

    我们在数据表中使用-1dBFS、因为在 VDD/CPVDD 电压略低且输出上有负载的器件上、THD 可能会产生影响。  使用较低的输入信号可为输出提供额外的几 mV 余量、从而提高性能。

    谢谢、

    Paul