This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48511:我是否应该在无滤波器 D 类放大器的输出端使用滤波器?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/935908/lm48511-should-i-use-filters-on-the-output-of-a-filter-less-class-d-amp

器件型号:LM48511

我们在更高的扬声器音量下会听到失真(使用 LM48511EVAL 板)。  在与我们的一些扬声器制造商交谈时、他们提到这可能是因为放大器的输出不是正弦波。  因此、我们应该在放大器输出上有滤波器。  从那时起,我们看到一些文章说,对于 D 类放大器(甚至无滤波器),这几乎是实现最佳扬声器性能的一项要求。  这让我提出问题。  这是真的、我们可以使用 LM48511来实现吗?  还是应该寻找更好的放大器?  或者我们有正确的放大器、但设置不正确(使用原始 EVAL 板值)?

系统:

 VDD = 5.0-5.2V 直流

IDD = 2.00A

扬声器 RL = 4 Ω

扬声器 W = 5-6瓦

 

如果有任何见解,将不胜感激。

 

谢谢、

Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    根据 LM48511数据表的详细信息、它应该能够支持您提到的测试条件。 我实际上可以处理5.4W、具有1%的良好 THD+N 电平和4欧姆负载(VDD = 5V)。 和6.7W、THD+N 电平为10%。

    由于扬声器的机械条件、D 类开关频率不应成为问题。 实际上、机械特性将忽略高开关频率、只留下音频内容。

    您是否已经对输出进行了一些测量、并查看输出功率和 THD+N 是否与数据表相对应。 您需要使用 RC 滤波器进行 D 类输出测量。

    https://www.ti.com/lit/an/sloa107/sloa107.pdf

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    您对此有反馈吗? 我现在将关闭此 E2E 主题、但请随时就此提出其他问题或意见。 我们很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回答。

    最终构建了建议的滤波器电路来测量输出。  在我执行此操作并开始测量后、放大器会死亡。  我们的 TI 代表。 发送了第二个评估板。  在测试过程中也会死亡。

    在我开始维修/表面贴装技术之前。 更换评估板上的 IC、是否存在任何可能导致此问题的已知问题?  即最大信号、在上电时无法更改电阻器增益、在同时安装4欧姆扬声器和上述 RC 滤波器电路时存在问题?

    在评估板上进行的修改是、

    在 CIN +/-电容器之前安装了低通滤波器。

    将 CIN +/-电容更改为.1ufd、 R5/7更改为10k 1%、将 R6/8更改为29.8K (以增加增益并将滤波器调整为较低频率)

    在第一块电路板上、我安装了一个330ufd TANT。 帽. 在 Vdd 上。  在第二个电路板上、省略了这一点。

    升压、放大器、EN 和 FB =高电平。

    使用的设备:

    具有单端输入的 DSO。  在 RC 滤波器接地连接到 DSO 的接地的情况下测量 RC 电路输出+/-。  被测单元没有接地。

    如有任何信息、我们将不胜感激。

    再次感谢、

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    只需确认一下、在未连接负载或使用较高负载时 EVM 是否也会损坏? 您使用的设置似乎是正确的、因此我将检查是否存在过流事件或可能损坏器件的事件。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢 您回来。

    评估板在与推荐的 RC 滤波器并联的4欧姆扬声器(sloa107.pdf)情况下损坏。  发生故障时、我尝试在失真之前达到最大音量。

    再次感谢、

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    感谢您的回答。 未连接 RC 滤波器时、评估板是否损坏? 我的意思是、如果您仅使用4欧姆负载、那么装置是否损坏?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

     

    感谢您的快速响应。

     

    我有一个 Surfacemount 修理技术人员。 更换其中一个 EVAL 板上的 IC。 到目前为止、新 IC 已经安装到位、RC 滤波器尚未安装、只有4欧姆扬声器、我还没有损坏它。 (木料爆震。)

     

    再次感谢、

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    您是否意味着未安装 RC 滤波器、EVM 在使用4欧姆扬声器时工作正常?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    没错。  未安装 RC 滤波器、只有4欧姆扬声器连接到放大器。

    谢谢、

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    感谢您的回答。

    我们可以关闭这个 e2e 线程吗? 或者、您对本案例还有其他疑问或意见吗?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    我现在要关闭这个 e2e 线程。 但是、请随时提出与此主题相关的任何其他问题或意见。 或者、您也可以针对不同的问题开始新的主题。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    也可能会关闭它。

    根据我在 RC 滤波 器故障时看到的情况、不建议在放大器的输出端(在扬声器之前)放置滤波器。

    此致、

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    明白。 我们将从侧面执行一些测试、以查看 RC 滤波器与故障的相关性。 感谢您的反馈。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.