This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:适用于扬声器应用

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203, TPA2005D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/931582/tlv320dac3203-for-loudspeaker-application

器件型号:TLV320DAC3203
Thread 中讨论的其他器件: TPA2005D1

大家好、

你好。

我们的客户正在寻找能够支持80mW 扬声器的 D 类放大器。 但是、TI 可提供的 D 类最低额定功率仅为1W。 1W 可能会使扬声器过载。

因此、他正在考虑使用 额定输出功率 为47mW 的 TLV320DAC3203。 但是、这是针对 耳机放大而列出的、而他的应用是针对扬声器。 可以使用它吗?

感谢确认!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我想问几个有关客户应用的问题:

    • 您是否需要数字 A 输入放大器?
    • 扬声器阻抗是多少?

    您可以考虑其他 D 类驱动器、可以降低增益、甚至可以将其设置为衰减而不是增益、以便输出功率不会过高。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Art、

    由于不活动、我将关闭此 E2E 主题。 但是、请随时提供更多详细信息、以便我们为您提供器件选择指南。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的更新。 但是、我仍在等待客户的回复。

    我会在收到他们关于后续查询的反馈后立即通知您。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    你好。

    对延迟答复表示歉意。 因为一些原因、客户回来给我花了一些时间、但他说他对此仍然感兴趣。 以下是他对以下问题的答复:

    (1)您是否需要数字 A 输入放大器? -->他不 需要任何数字组件,因为他的设计应该是纯模拟的,从麦克风到扬声器。
    (2)扬声器阻抗是多少? -> 32欧姆

    提前感谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    客户可以考虑采用三种不同封装的 TPA2005D1、以便能够灵活地用于不同的应用。

    该放大器的额定电阻为4和8欧姆、因此在32等较高阻抗负载下、实际输出功率会降低、您还应考虑电源电压。
    如果您想仿真任何特定用例、此器件提供了 PSpice 和 TINA 模型。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您关注这些人!

    我可能会指导客户使用此主题进行跟进询问、以便他能够更好地解释他的使用案例。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    与 TLV320DAC3203不同的器件很可能会出现问题、因此我建议开始新的 e2e 线程。

    如果客户回答此帖子中有关其他器件的问题、我们会将其拆分为一个新主题。

    谢谢!

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是 Art 帮助的客户、我非常感谢他的帮助。 伊凡与您交谈真是太棒了、我找到了一个与 D 类放大器额定值相关的8欧姆电阻相匹配的扬声器。 我们是不是可以通过电话还是在聊天大厅中发言、还是这是我们可以说的最佳方式?  

    祝你一切顺利、

    Anthony Bristow

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我将您的问题拆分为以下不同的主题: https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/940467/3473400#3473400

    您能否跟进该主题?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器