This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:TAS2557的工厂校准工具

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557, TAS2557EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/904062/tas2557-the-calibration-tools-of-tas2557-for-factory

器件型号:TAS2557

尊敬的 TI:


我们在产品中使用了 TAS2557、将在2015年5月使用 SMT。
我们将参考文档"TAS2557工厂测试和校准指南.pdf"。

您能否为工厂提供校准工具?

Thankse2e.ti.com/.../TAS2557-Factory-Test-and-Calibration-Guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rence:

    您可以在我们的存储库中找到出厂测试和校准文件以及驱动程序 :https://git.ti.com/cgit/tas2557sw-android/tas2557-ftc/

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ivan,

    我参考 TAS2557 Factory Test and Calibration Guide.pdf ,找不到 安装信息的文件"factorytest_readme.txt"。

    2工厂测试应用
    有关安装和详细用法、请参阅 factorytest_readme.txt。

    您能帮我们提供安装 信息还是帮助我们介绍安装信息吗?

    谢谢你。

    吴金嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ivan,

    我参考 TAS2557 Factory Test and Calibration Guide.pdf,找不到有关安装信息的"factorytest_readme.txt"。

    2工厂测试应用
    有关安装和详细用法、请参阅 factorytest_readme.txt。

    您是否可以帮助提供安装信息或帮助介绍安装信息?

    谢谢你。
    吴金嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinjia、

    文件名为 Readme.txt

    您可以在以下位置找到它: https://git.ti.com/cgit/tas2557sw-android/tas2557-ftc/tree/readme.txt

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ivan,

    如何安装出厂测试应用程序以生成 bin 文件"tas2557_cal.bin"。

    git.ti.com/.../*

    是否将此 tas2557-FTC 驱动程序集成到源代码中、然后 在下载映像后将出厂测试应用程序内置到 Android 设备中?  
    例如 kernel/msm-4.9/.../tas2557-FTC,或 vendor/.../tas2557-FTC?

    谢谢你。  

    吴金嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinjia、

    使用 PPC3生成 bin 文件。 终端系统集成工具输出多个文件、包括 bin 文件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ivan ,

    我实施了驱动程序 :git.ti.com/.../ ,并成功执行。
    但当我调节音量(通过音量键调节振铃音量)时、值"Deva re"将改变。
    每个测试的值不同(如图所示)。
    我认为同一器件上的值不应改变。

    如何判断校准数据是否正确?

    谢谢你

    吴金嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinjia、

    测试期间的音量变化是多少?

    音量的设置应与扬声器特征评定过程中相同。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ivan ,

    设置/声音/振铃音量中的振铃音量。

    现在、调整 tas2557evm_aacspk_a.ftcfg 后、Deva re 的值范围不大(  8.28~9.27 Ω=> 7.35~7.37 Ω)

    但我发现一个新问题, tas2557驱动程序找不到 TAS2557校准文件,错误消息如下:

    12031 06-17 11:43:11.667 0 0 i tas2557 6-004C:TAS2557校准文件= data/tas2557_cal.bin、句柄=-13
    12033 06-17 11:43:11.667 0 0 E tas2557 6-004C:TAS2557无法打开校准文件:Data/tas2557_cal.bin
    12035 06-17 11:43:11.667 0 0 E tas2557 6-004C:校准0不存在
    

     

    我们确信文件存在于器件中。

    请帮助我们澄清问题。

    谢谢你。

    吴金嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinjia、

    让我联系我们的软件团队。 我将在接下来的几天内提供评论。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器