This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2560:TAS2560 PoUT 与采样率的关系问题

Guru**** 2510215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/935253/tas2560-question-of-tas2560-pout-vs-sample-rates

器件型号:TAS2560

您好、Sirs、

与 VBAT 和负载阻抗相同的测试条件下运行。 我们具有更高的非削波输出功率和高采样率。 这是正常行为吗?
48kHz:>5V 的非削波电压
16kHz:小于5V 的非削波电压

我们如何解释测量结果?

BCLK=1.536MHz、16位 LJ、48kHz 采样率

 9dB -> w 98 04 09
10dB -> w 98 04 0A
15dB -> w 98 04 0f



BCLK=512kHz、16位 LJ、16kHz 采样率

 9dB -> w 98 04 09
10dB -> w 98 04 0A
15dB -> w 98 04 0f






谢谢、此致、

陈耀恩
08/27/2020