This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251EVM:将 I2C 连接到外部 TAS3251

Guru**** 2506575 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, TAS3251EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/917723/tas3251evm-connect-i2c-to-external-tas3251

器件型号:TAS3251EVM
主题中讨论的其他器件:TAS3251

您好!

如果我想将 I2C 线路从这个电路板跳线到另一个包含另一个 TAS3251和一些其他器件的电路板、这是否有效、或者 uController 是否被编程为只转换为 TAS3251EVM 上的特定地址?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

      I2C 通信通过 I2C 地址在主设备和从设备之间进行确认。 每个组件都可能需要自己的地址设置。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    那么、可以在外部使用 I2C、还是不能在该 EVM 上使用 I2C? 如果是、我将如何配置 GUI 以与其他器件通信?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    除此之外、我成功地与另一个板上的器件进行了交谈、但与另一个板上的放大器进行交谈时仍会出现错误(EVM 上的放大器设置为地址96、电路板上的放大器设置为94)。  

    我得到:

    "执行命令时出错"

    从纯路径的直接 I2C 窗口。

     

    电路板上的放大器具有所需的全部3个电源、我跳过了 I2C 和 I2S 信号。

    我们可能缺少什么?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、您可以将 TAS3251EVM 上的 I2C 通信扩展到其他器件。 这是一个使用 XMOS 芯片构建的通用 I2C 桥。  与其他器件通信时、请使用"Direct I2C"。

    您是否能够与自己电路板上的其他器件通信、但只能与同一电路板上的放大器通信? 如果是、问题似乎出在放大器本身。

    另一块板上的放大器是 TAS3251还是其他器件?  

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    另一个电路板上的放大器是另一个 TAS3251。 我可以谈谈除该放大器之外的所有其他器件。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    请确保您具有正确的 I2C 地址设置。 两个 TAS3251应该位于不同的 I2C 地址中。 另请检查第二个 TAS3251的电源。

    另一个尝试是、使用 I2C 直接 驱动出现问题的 TAS3251。 检查它是否能正常工作。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于没有响应、我们将按解决的方式关闭此线程。