This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782MEVM:为智能放大器处理的特性化和使用进行设置。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5782MEVM, TAS5825MEVM, PP-SALB2-EVM, TAS5825M, TAS2557EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/907375/tas5782mevm-set-up-for-characterisation-and-use-of-smart-amp-processing

器件型号:TAS5782MEVM
主题中讨论的其他器件: PP-SALB2-EVMTAS5825MTAS5825MEVMTAS2557EVM

我很困惑成功生成特性描述文件需要什么才能应用于 TAS5782EVM 以用于智能放大器处理。   

最初假设  是需要学习板1 (LB1/PP-SALB-EVM)、因为它将 TAS5782列为兼容硬件。  http://www.ti.com/tool/PP-SALB-EVM

问题1:

PP-SALB-EVM 是独立的硬件、例如将麦克风和扬声器连接到 PP-SALB-EVM 、然后使用运行在 Windows 机器上的 PPC3通过 USB 连接到 PP-SALB-EVM 吗? 其他什么都不需要?   

使用学习板软件中的设置过程 、生成一个特征文件、然后将其加载到在 PPC3?  (显然需要 PP 主板控制台和 TAS5782MEVM 硬件)。

(我对此感到困惑,因为尽管 PP-SALB-EVM 页面顶部列出了受支持的 EVM 板,即 TAS5825MEVM、 TAS3251EVM、 TAS5782MEVM、 TAS5766MDCAEVM) , 当您阅读网页的其余部分时、仅引用了两个器件

" 适用于以下器件:TAS5766MRMT (QFN)和 TAS5766MDCA (TSSOP)"。  以及阅读用户指南(REV D)时。  列出了不同的器件集作为目标硬件、无需再提及最初声明的兼容硬件)。  

我的问题是我有 TAS5782EVM 以及 TAS5782等产品的 DV 级构建、但 PP-SALB-EVM 已停产-我可能可以向同事借用其中一个、但也在寻找替代方案。  

问题2:  

如果我要使用 PP-SALB2 -EVM -(学习板2)以及其中一个兼容的 EVM 模块、 ( TAS2555YZEVM、 TAS2557EVM 和 TAS2559EVM。)

那么、我是否可以使用生成的特征描述文件加载到 TAS5782 EVM 中? 或者、PP-SALB-EVM 和 PP-SALB2-EVM 中的表征文件是否以不同的方式使其不兼容?  

为清楚起见、我理解 PP-SALB2-EVM 的设置如下:  

使用 带状电缆和两个板上的34引脚接头连接目标 EVM 板和 PP-SALB2-EVM、麦克风、激光和适配器也连接到 PP-SALB2-EVM。 然后、PP-SALB2-EVM 通过 USB 连接到计算机上的 PPC3。 (PP 主板-不需要)?  

谢谢

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、

    A1:是的、您是正确的、TAS5782受 PP-SALB-EVM 支持、无需其他任何资源。 您正在使用的 FAE 也已联系我们、并正在尝试为您查找 PP-SALB-EVM。  

    A2:PP-SALB2-EVM 中的特性文件当前与 TAS5782不兼容。 TAS5782是一款较旧的器件、而应用程序也较旧、因此目前不兼容。 我们正在进行此升级。  
    PP-SALB2-EVM 应连接到兼容的 EVM (TAS2555YZEVM、 TAS2557EVM 和 TAS2559EVM)、而不是 TAS5782。  PP-SALB2-EVM 在两个电路板上使用带状电缆和34引脚接头、麦克风、激光和适配器也连接到 PP-SALB2-EVM。 然后 、PP-SALB2-EVM 通过 USB 连接到计算机上的 PPC3。 无需 PP-MB。  

    TAS5825M 是一款新型器件、兼容。 我们向 FAE 推荐了该解决方案、FAE 说这不适合您、因为这是 DV 构建。  

    祝你一切顺利、  
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答并检查我的理解。  

    TAS5825MEVM 可以从独立的 PP-SALB-EVM 接收特性文件.... 或者... PP-SALB2-EVM +(通过带状电缆连接的兼容 EVM 模块)。  

    TAS5782MEVM 只能接收来自 PP-SALB-EVM 的特性文件!  

    虽然我们即将输入 DV、但如果我们无法获取 PP-SALB-EVM、我们将考虑使用开关-因此您在台湾的 FAE 将发送 PP-SALB2-EVM + TAS2557EVM、以便我们可以评估 TAS5825MEVM、我也已订购了它。  

    感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ed Rose、您好!  

    好消息! 我们的 PPC3团队能够更新 TAS5782应用、以支持从 PP-SALB2导入!

    请通过以下链接查看独立的 PPC3应用 :https://txn.box.com/s/a2j3z3fnzynmler4ewul0vatit3alvsp

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这是一个好消息!

    我是否需要将 EVM 模块与 PP-SALB2-EVM 配合使用? 才能使其正常工作?  我有 TAS2557EVM。  

    谢谢

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、  

    是的、PP-SALB2-EVM 应与 TAS2557EVM 配合使用、如下图所示:

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我可以短期借用 LB1、并且有许多截止日期需要满足、因此不能立即下载此软件。

    我现在拥有 LB2。 我们将继续使用 TAS5782、如果我可以使用支持特性化的 SW、这将非常有用。

    您是否认为您可以重新共享该链接。  

    谢谢

    ED  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您有 PPC3 GUI 吗? 学习板软件集成在 PPC3 GUI 平台上。 请告诉我您的 TI 帐户(电子邮件地址)、我将授予您访问权限。

    谢谢!

    此致、

    Sam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢, 我已经有 PPC3 GUI 了。  

    我请求从线程的前面重新共享此消息中的链接:  

    "好消息! 我们的 PPC3团队能够更新 TAS5782应用、以支持从 PP-SALB2导入!

    请通过以下链接查看独立的 PPC3应用 :https://txn.box.com/s/a2j3z3fnzynmler4ewul0vatit3alvsp"

    谢谢

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    好的。 让我联系 Carolina、与您分享新的链接。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Sam & Ed、  

    以下是更新的框链接: https://txn.app.box.com/s/ufnp0ck9e0ui2azy4bnfaxle05j7ljd9

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州