This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4392:DIR 连续采样速率频率?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/934338/src4392-dir-continuous-sample-rate-frequency

部件号:SRC4392

DIR 输出是否提供20kHz 至192KHz 的完整采样率范围、而无需更改任何寄存器?  当我超过48KHz 时、我的系统似乎需要更改 PLL2输出频率除以数字来生成正确的 LR 时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不需要任何寄存器更改。

    我有一个基于 SRC4392的设计、可在32kHz 至192kHz 范围内工作、无需干预。

    确保您的寄存器设置正确。 我在板载启动中遇到了一个问题,这让我有点困惑-- DIR 会在48kHz 和多个输入上同步,但不会在44.1kHz 及其倍数上同步。 正在加载的寄存器之一是错误的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是和否。。。

    我刚遇到了这个问题、采样率为200kHz。

    设置:

    SPDIF 输入速率:200kHz

    I2S (端口 A)输出速率:48、50、96、100、192或200kHz

    因此、对于200kHz 的 I2S 输出速率、SRC PLL1寄存器1..3需要设置为25.6MHz。

    对于所有其他采样率、设置为24.576MHz (对于192kHz)已经足够好了。

    在支持论坛上、我被告知一种设置就足够了。 不、不是。

    文档真的太少了、甚至在数据表中缺少重要信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Christian Erle55"]

    是和否。。。

    我刚遇到了这个问题、采样率为200kHz。

    设置:

    SPDIF 输入速率:200kHz

    I2S (端口 A)输出速率:48、50、96、100、192或200kHz

    因此、对于200kHz 的 I2S 输出速率、SRC PLL1寄存器1..3需要设置为25.6MHz。

    对于所有其他采样率、设置为24.576MHz (对于192kHz)已经足够好了。

    [/报价]

    目前、您似乎只想在其中一个音频串行端口上获取 S/PDIF 输入并生成 I2S、而不需要 SRC。 然后、恢复的调制器时钟位于 RXCKO 上、并且该时钟也必须被选为音频串行端口的主时钟源。

    请记住、PLL1使用基准时钟来合成对接收输入进行过采样的时钟。 寄存器值 D、J 和 P 必须设置为该参考时钟的值、而不是预期从输入数据中恢复的 MCLK。 那么-您的参考时钟频率是多少? 请参阅寄存器0x0F、0x10和0x11的说明、了解有关如何为参考时钟频率推导 D、J 和 P 值的讨论。

    基准时钟选择寄存器是否设置正确?  

    换句话说、PLL1配置是根据基准时钟进行设置的、基准时钟通常是固定的、而不是根据通过 S/PDIF 传入的音频数据的频率进行设置的、该频率会发生变化。

    是的、相关文档并不完全明确。

    注意:我没有任何来源能够在标准以外的频率生成音频数据、因此我无法测试上述内容。