大家好、
我的问题如下所示。 请告诉我您的意见。
此致、
罗伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的问题如下所示。 请告诉我您的意见。
此致、
罗伊
您好、Collin、
谢长廷
RoyChun
尊敬的 Diljith:
我们正在努力在 ADC3101上添加一些滤波器。 根据手册、在第4页寄存器上配置系数。 是否检查第4页上的所有寄存器都可读?
此外、我们发现在 EVK 上、当我们尝试设置滤波器 A 的双二阶滤波器时、会发送以下命令:
W 30 6C 7F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 7F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
上述 I2C 数据包似乎仍是与其默认值无关的滤波器的系数。 是这样吗? 如果是、则规格上显示的默认值是否不正确? 手册是数据表。
罗伊
您好、Roy、
如果 ADC 模块未启用、则滤波器系数应可读。 如果启用了 ADC、您将无法对其进行读取或写入。 我已经确认、在 GUI 中设置的复位值与数据表中为地址6C 上的系数指定的复位值不匹配。 我目前没有 EVM 可用于验证其中哪一个是正确的、但如果您在默认状态下为器件供电并确保 ADC 已禁用、则应该能够从寄存器中读取默认值。 我也会在我的结尾确认这一点。
最棒的
Zak