尊敬的 TI 团队:
我们在项目中使用 TLV320AIC3107编解码器。 在尝试播放某些音频文件和播放编解码器中录制的音频文件时、我们会观察到以下问题。
尽管在录制音频时我们在 DTS 文件中将 MIC 偏置电压设置为2V、但 MICBIAS 控制寄存器(0x19)会自动更改为0x02。 我已经看到了驱动程序代码、但我无法找到该寄存器的更改位置。 由于此更改、MIC 无法正常工作、并且未录制音频。 作为一种临时解决方案、我们将在开始录制之前使用终端上的 i2c 命令强制将寄存器设置为0x40、但每次我需要设置该寄存器时、由于录制完成后、寄存器值再次转换为0x02。 即使我在读取该寄存器时将该寄存器设置为0x40、它也会显示为0x42。 我们需要知道它在记录完成后自动更改为0x02的原因以及为什么该0x02位不被清除。
2.在我们更改 MICBIAS 寄存器后,我们也能够录制音频,但在尝试收听录制的音频时,我们注意到音频音量非常微弱。 我们看到、默认情况下、模拟路径中的 AGC 处于禁用状态、启用 AGC 后、我们能够以更好的音量听到录制的音频、但我们听到了一些额外的噪声。 如果需要更改寄存器配置以消除额外的噪声、请告知我们。
这与扬声器路径有关。 当我们尝试播放8kHz 音频文件时、音量非常清晰、但当我们尝试播放16KHz 时、输出音量会下降。 我们尝试更改左右 DAC 音量控制寄存器、但问题仍然存在。 请告诉我们如何提高16KHz 文件的输出音量。
我们已将 MIC 线路连接到 MIC3R 和 MIC3L 引脚、扬声器已连接到 HPLOUT 和 HPROUT 引脚。
提前感谢。
此致、
Ranjith Kumar