This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1652:使用 OPA1652设计平衡音频信号分离器电路

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1652, TINA-TI, OPA1637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/909478/opa1652-design-balanced-audio-signal-splitter-circuit-by-using-opa1652

器件型号:OPA1652
主题中讨论的其他器件: TINA-TIOPA1637

你好。  

我正在为我的应用设计 DAC。

我使用的是 AK4458VN DAC、并使用 OPA1652设计滤波器。

我很困惑如何设计一个分离器、将1个输入分配给2个输出用于低音炮。

此图展示了一个驱动单通道输出的滤波器。

VCVS1、VCVS2是平衡 DAC 输出、且极右侧是滤波输出。

我想用单个输入扩展2个滤波输出。(它是分离器吗?)

请给我建议。

我添加了 TINA-TI 仿真 file.e2e.ti.com/.../7870.OPA1652_5F00_preamp_5F00_filter_5F00_01.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jung、

    我想为您的项目提供支持。
    同时、您能否提供有关此 DAC 输出的系统方框图?
    为您的项目确定合适的解决方案非常有帮助。

    谢谢、此致、
    Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Iwata Etsunji。

    感谢你的答复。

    请查看下图。

    我想知道是否可以使用该原理图扩展音频信号、即 D 类放大器输入?

    (是否并行连接 DAC 模拟输出信号 ?)

    如果不是、如何将信号 DAC 输出信号分离为双路输出?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jung、

    很抱歉让你久等了。

    考虑到 AK4468/58数据表、我认为您的原理图应与分离信号电路一起工作。

    同时,我也想提出其他解决办法。
    如所附的仿真文件所示、您还可以考虑具有全差动运算放大器(FDA)的 AK4458后置滤波器和输出电路、因为它具有均匀顺序的良好 THD 性能、尤其是我们推出了专门用于音频应用的全新 FDA "OPA1637"。

    e2e.ti.com/.../Audio_2D00_FDA_2D00_LPF03.TSC

    在随附的仿真文件中、我设计了以贝塞耳滤波器系数为基准的 LPF。
    请注意、OPA1637的 TINA 模型将在稍后的 TI.com 上提供。 很抱歉不方便。

    此致、
    Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iwata、您好、感谢您提供出色的解决方案。

    这正是我想要的! )

    我有一个问题是...

    两个0欧姆电阻器(R4、R5)的用途是什么?

    是否真的有必要? 我可以移除该电阻器并直接连接路由吗?

    我尝试找到该样片 IC OPA1637、但尚未发布。 我可以在本月之前购买该样片吗?

    我需要 Eagle CAD 库 OPA1637。 您可以发布这个吗?

    PS:我认为应交换 OUTP、OUTN。 )  

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jung、

     很抱歉给您带来不便。

    现在、由于 OPA1637处于活动状态、 OPA1637产品文件夹中提供了其 TINA SPICE 模型及其封装 CAD 符号。
    TI 样片 现已推出。

    而仿真文件中的 R4和 R5 (以及 R6/11/13/15)电阻器代表了占用空间,如果实际 PCB/应用上有一些容性负载,则有时有助于提高相位裕度(即,转储一些快速瞬态信号的过冲/纹波)。
    如果 您的系统上有任何容性负载可以很好地控制、则可能不需要这些电阻器。

    谢谢、此致、
    Iwata Etsunji