This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4766无噪声或会产生失真

Guru**** 2931780 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4766, TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/935761/lm4766-silent-or-it-give-distortion

主题中讨论的其他器件:LM4766TPA3116D2

您好!

我在单电源模式下使用 LM4766。 为此、我使用数据表中的图6作为桥接放大器(图5)。

电阻器 RSN 和电容器 CSn 不在。

我的问题是、输出工作非常安静(可能是 Spike 保护)。 如果我将22uF (CI)粘贴到电路中、则输出会在相同的设置上产生失真。 我只能将输入电压降低、因此我会产生低噪声。

如果我不粘贴 CI、 则失真会更小。

在这两种情况下、声音都非常安静。 我应该更改射频吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marek、

     对于图6可选组件,您为设置选择了什么? 您是否使用 TI EVM 运行测试?

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    无论我是否使用可选组件、LM4766都能保持安静工作。

    什么是 TI EVM 运行测试?

    此致

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lukas、您好!

    您能否发布您的原理图以使其更加清晰。 您还能看到在看不到音频时流经 RM/MUTE 引脚的电流是多少。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的原理图。 我已经用正确极性的2N3904替换了 BC547。

    X5-2用于+24V、X5-1用于0V (GND)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marek、

    RF 是提供交流增益的反馈电阻、而 CI 是确保直流单位增益的反馈电容器。 RI 和 CI 还会创建 RC 滤波器。  

    您可以更改 RF 和 CI 以调整增益设置。

    由于 LM4766是旧器件、我建议您在新设计中考虑使用新一代器件 TPA3116D2、因此您可以获得更多技术支持。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    如果我使用频域发生器和 Oszilloskope、我可以听到 LM4766发出的静音蜂鸣音、电压会中断至23、5V。 这是故障吗? 如果我使用了 CI (用于比较一个输入)、则输出效果不会更好。

    如果我禁用 S1 [JP1在我的图片中](对于 RM)、则哔声不再可用(或非常安静)、但我的输出显示我的电源电压产生的直流电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    根据您的描述、我认为可能会发生 OC 故障。

    我建议您可以降低射频以降低增益设置。

    此致。

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我已将射频降低至12kOhm。 我用 oszi 测量输出、增益不均匀。 它在 输出上执行从0V 到+12/12V (具有输入频率)的急剧阶跃。 在这种情况下、我可以听到哔声(可能来自频率)。

    此致、

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Lukas:

    那么、它现在运行良好?

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    不可以、因为如果输入振幅足够高、我可以听到 LM4766发出的蜂鸣音。 增益是否应与输入接近线性?

    此致、

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Lukas:

    我建议您检查输出和输入波形。 我认为输出可能会被削波。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    是的、我的输出上有一个方波电压、但增益与输入不是线性的。

    可能是电路有错误? 我使用的与数据表(图6)相同、但电路"OC"。

    对于正常的 OPV、增益通常与我的输入呈线性关系、但对于 LM4766、电路的起始值为1V/pp (输入)、将输出增加至+/- 12V。 在较高的输入振幅下仍然是相同的。

    我的电源电压为+24V。

    此致、

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Lukas:

    负载阻抗是多少? 2 Ω 还是4 Ω?

    增益设置与 RF 和 Ri 电阻器相关、如果2个电阻器是固定的、我认为增益设置变化非常小。  

    器件将输出电流限制在大约4.0APK、因此请在出现问题时监控输出电流。

    原理图看起来不错、没有发现明显的错误。

    此致、

    Derek