This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LME49724:待机模式下的输出电压

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LME49724

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/923042/lme49724-output-voltage-under-standby-mode

器件型号:LME49724

大家好、

我使用 LME49724 驱动音频 ADC。它在工作模式下工作良好。当我通过将使能引脚驱动至-18V 来禁用它时、它的输出会增加到大约34V、而其输入为0v,、那么这是正常状态吗?

 VDD 为+18V,VEE 为-18V、Vcom 为2.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jimmy、

    这是一种好奇的行为。 我希望两个输出都处于相同的电平。

    您是否测试过不同的器件? 是否所有装置都具有相同的行为? 如果降低电源电压、您是否具有相同的结果?

    您可以共享您的电路原理图吗? 这可以使我们更好地处理这个问题。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jimmy、

    由于不活动、我要关闭这个 e2e 线程。 但是、您可以随时发布有关此案例的任何问题或意见。 我们很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我有相同的问题。  我已使用1k Ω 的所有电阻器构建了数据表(单端到平衡转换器)中的图51电路、并测试了 EN 引脚的性能。  当 EN 引脚连接到 VSS (-15V)时、输出卡在相反的电源轨上、与 Jimmy 的图片中所示完全相同。  

    我最近测试了从 Mouser 购买的两个器件。  我相信这些是原始零件。

    有什么建议吗?

    此致、

    Lenny Novikov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenny、

    感谢您提供有关此问题的详细信息。

    您能否提供有关您的电路的更多详细信息? 您是否有关于已连接负载的详细信息? 如果使用不同的负载或无负载、您是否具有相同的结果? 在将 EN 引脚放置在 VSS (-15V)之前和之后、您是否有关于电源的详细信息?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.