This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6166A2:TPA6166的问题、以支持具有正常开路型插孔检测功能的连接器

Guru**** 2386710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6166A2, TS3A227E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/924709/tpa6166a2-question-of-tpa6166-to-support-connectors-with-normal-open-type-jack-sense

器件型号:TPA6166A2
主题中讨论的其他器件: TS3A227E

您好、Sirs、

我将为 TPA6166原理图设计开始一个新的主题、该主题适用于具有正常闭合型插孔感应功能的连接器。
TPA6166支持正常闭合型插孔检测。 。  

插入耳机后、我们可以在 JACK SEND 引脚上看到逻辑高电平(1.8V)、移除耳机后、可以看到逻辑低电平(0V)。

 



如果我们能够支持具有 普通开放式插孔感应功能的耳机连接器、您是否会建议使用以下概念?
如果是、产品线在 R2上建议使用什么上拉电阻器?

  

谢谢、此致、

陈耀恩
2020年7月21日


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我认为这取决于连接时的 TIP 电压电平。 TPA6166A2通常感测来自插孔的 JACK _SENSE 引脚上的电压、并在内部进行比较。 因此、当插头连接时、您需要了解将插头连接到烙铁头的方法、或者连接插头时插座应达到的相同电压电平。 否则、您将在连接插头时看到反相逻辑。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    您是否可以确认原理图是否适用于正常开路型连接器? 我们需要为客户提供普通开放式连接器的官方参考设计。



    谢谢、此致、

    陈耀恩
    08/06/2020

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    您能否澄清电阻器和 MOSFET 的用途? 您能解释一下插孔插入和移除的情况吗?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    根据数据表、TPA6166支持"正常闭合"型插孔感应引脚、而客户需要"正常断开"型插孔感应、因此我们计划添加一个 MOSFET 和一个上拉电阻作为逆变器(我们从 TS3A227E 参考设计中选择了电路) 以转换 TPA6166的插孔感应信号。 我们需要产品线对我们的建议提出建议。

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2020年12月8日
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    此外、您是否会提供建议
    (1) TPA6166的 JACK_SENSE 和 TIP 引脚是否有内部上拉和下拉电阻器?
    (2) JACK_SENSE 信号边沿触发还是电平触发(0V =未显示耳机、1.8V =插入插孔)?

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    08/17/2020