早上好、
我目前正在进行 TU Delft 的硕士论文、我想将 PCM1774用作双音频 DAC、通过微控制器 BeagleBone Black 转换迷你 SD 卡中的音频数据。 您是否知道 BeagleBone 和 PCM1774是否兼容?
谢谢、
亚历山德罗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Alessandro、
我不知道任何特定的设备兼容性问题。 最重要的是 MCU 是否支持 I2S 数据流。 I2S 是一种标准数字音频格式、因此您需要检查是否可以从 MCU 中的 SD 卡获取 I2S 流。 如果您可以这样做、则只需将数据连接到 PCM。 PCM1774还具有一些数字控制接口(I2C 或 SPI)、但使用 BeagleBone 应该会非常轻松。
谢谢、
Paul