This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1774:与 BeagleBone Black 兼容

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/905691/pcm1774-compatibility-with-beaglebone-black

器件型号:PCM1774

早上好、

我目前正在进行 TU Delft 的硕士论文、我想将 PCM1774用作双音频 DAC、通过微控制器 BeagleBone Black 转换迷你 SD 卡中的音频数据。 您是否知道 BeagleBone 和 PCM1774是否兼容?

谢谢、

亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessandro、

    我不知道任何特定的设备兼容性问题。  最重要的是 MCU 是否支持 I2S 数据流。  I2S 是一种标准数字音频格式、因此您需要检查是否可以从 MCU 中的 SD 卡获取 I2S 流。  如果您可以这样做、则只需将数据连接到 PCM。  PCM1774还具有一些数字控制接口(I2C 或 SPI)、但使用 BeagleBone 应该会非常轻松。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。

    如果可能、我想问您另一件事。 如果我将两个耳机连接到相同的输出(左侧或右侧)、会发生什么情况? 我是否获得单声道耳机配置或它根本不起作用?

    实际上、在我的项目中、我应该将2个立体声输出信号中的一个发送到一个音频设备(耳机)、而另一个则应该走另一条通向电极的路径来进行电刺激。

    谢谢、

    亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过将两个耳机连接到一个输出、您只需将阻抗减半。  您将需要考虑 DAC 的最大功率输出。  该器件在16Ω Ω 负载下的额定功耗为40mW。  您应该验证耳机的阻抗是否不违反此规定。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢你。 如果微控制器的系统时钟为48MHz、会发生什么情况? 它是否过高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该时钟速率违反了最大指定时钟速率。  我认为您无法保证操作。