This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:PCM 输出延迟15秒

Guru**** 2556220 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/915696/tlv320aic3104-q1-pcm-out-delayed-15-seconds

器件型号:TLV320AIC3104-Q1

您好:

我们使用了 TLV320AIC3104-Q1编解码器、调用时、编解码器 PCM 输出(DOUT 引脚5)被延迟约15秒,但麦克风的 ADC 已被输入到 MIC1R。
同时、Rright_LOP (引脚29)和 Rright_LOM (引脚30)输出正常(无延迟)。
我们使用单麦克风、MIC1RP/LINE1RP (引脚12)和 MIC1RM/LINE1RM (引脚13)、不使用 MIC2L/LINE2L/MICDET。

如何找出问题的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    让我看看我是否正确理解了您的问题...

    MIC 是 MIC2L/R 上的输入、而 ADC 输出在 DOUT 上受到监控、但 MIC 输出和 DOUT 存在15s 延迟。 还可以在 Rright_LOP/M 上无延迟地监控信号。 我的问题是什么是 Rright_LOP 输出? 该输入是来自 DIN 还是使用旁路路径将 MIC 输入发送到 RIGHT _LOP/M?

    此外、如果您可以提供寄存器转储以及 MCLK、BCLK、WCLK 和 DIN/DOUT 的示波器截图、这将非常有帮助。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aaron:

    感谢你的答复。

    很抱歉、我没有将其清除。下图是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以共享寄存器转储?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aaron:

    请告诉我如何获取  寄存器转储以及  应该获取哪个寄存器?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您可以读取所有寄存器并为我提供值、 我想了解寄存器是如何配置的。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aaron:

    当问题发生时、寄存器值如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 EVM 上运行了您的配置、但在 DOUT 上没有看到任何延迟。  

    您能否共享音频串行接口的示波器截图? (BCLK、WCLK 和 DOUT)此外、查看 PLL 配置、我看到输入 CLK 频率为2.048MHz。 您可以确认这一点吗?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aaron:

     示波器截图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aaron:

    还有没有 好的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对延迟答复表示歉意。 我已经查看了您提供的信息、从硬件和器件配置的角度来看、我没有看到任何可能导致任何延迟的东西。 ASI 范围快照看起来不错、并遵循数据表规格。  

    BCLK 与寄存器设置匹配、WCLK 与 FS 匹配。 我们能否确定此延迟不是由任何软件引起的? 是否可以捕获 MIC 输入信号和 DOUT?

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aaron:

    感谢您的及时响应。

    我不确定软件是否100%正常、LTE 模块驱动编解码器。

    我们 已经重新测量了 MIC&DIN&DOUT 信号、我们发现 在开始时、编解码器的 DOUT 信号只是正常、然后信号消失了、15秒后 信号又恢复。

    这种情况的可能原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供示波器截图。 它看起来好像器件被静音或 ADC 正在断电。 该时间长度的延迟在器件内不可配置。 即使没有输入、器件仍将对噪声进行数字化、DOUT 上应始终存在数据、除非 ADC/PGA 静音或断电。  

    如果您只使用1kHz 正弦波、会发生什么情况?  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aaron:

    感谢您的回复、

    我们可能已经找到了问题的原因。

    我们将微1rp 输入的耦合电容设置为22uF (参见图 1)、交流信号通过没有问题。 因此、我们测试的输入信号是正常的。

    但是、这会导致编解码器侧的直流电压缓慢上升、延迟约为几十秒。 当直流电压达到1.4V 时、编解码器工作正常(请参阅图2)。 当我们将耦合电容更改为0.1uF 时、编解码器正常工作。

    此1.4V 的用途是什么? 我在数据表中找不到它。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴看到他们延迟的原因。 您看到的直流电压是 ADC 偏置电压。  

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron:

    我明白了,非常感谢您的帮助。

    此致、