您好:
我们使用了 TLV320AIC3104-Q1编解码器、调用时、编解码器 PCM 输出(DOUT 引脚5)被延迟约15秒,但麦克风的 ADC 已被输入到 MIC1R。
同时、Rright_LOP (引脚29)和 Rright_LOM (引脚30)输出正常(无延迟)。
我们使用单麦克风、MIC1RP/LINE1RP (引脚12)和 MIC1RM/LINE1RM (引脚13)、不使用 MIC2L/LINE2L/MICDET。
如何找出问题的解决方案?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
我们使用了 TLV320AIC3104-Q1编解码器、调用时、编解码器 PCM 输出(DOUT 引脚5)被延迟约15秒,但麦克风的 ADC 已被输入到 MIC1R。
同时、Rright_LOP (引脚29)和 Rright_LOM (引脚30)输出正常(无延迟)。
我们使用单麦克风、MIC1RP/LINE1RP (引脚12)和 MIC1RM/LINE1RM (引脚13)、不使用 MIC2L/LINE2L/MICDET。
如何找出问题的解决方案?
您好!
让我看看我是否正确理解了您的问题...
MIC 是 MIC2L/R 上的输入、而 ADC 输出在 DOUT 上受到监控、但 MIC 输出和 DOUT 存在15s 延迟。 还可以在 Rright_LOP/M 上无延迟地监控信号。 我的问题是什么是 Rright_LOP 输出? 该输入是来自 DIN 还是使用旁路路径将 MIC 输入发送到 RIGHT _LOP/M?
此外、如果您可以提供寄存器转储以及 MCLK、BCLK、WCLK 和 DIN/DOUT 的示波器截图、这将非常有帮助。
此致、
Aaron