This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1971:lm1971的最大衰减约为20dB、但数据表的衰减为62db?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1971, TPA3138D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/935586/lm1971-the-max-attenuation-of-lm1971-is-about-20db-but-attenuation-of-the-datasheet-is-62db

器件型号:LM1971
主题中讨论的其他器件: TPA3138D2

在数据表中、"当 n ü µPot 上电时、它被置于静音模式"、实际上 我们测试的衰减大约为20dB。  即使 我们将 lm1971设置为62db、 衰减也仅为20dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您提供有关此问题的详细信息。

    您能否断开 LM1971与 TPA3138D2的连接并测试不同的增益值? 即使您尝试使用较低或较高的增益值、增益是否始终固定在20dB?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们都根据断开 TPA3138D2的连接来测试 LM1971、但结果相同(最大衰减为20dB)。  较低的增益工作正常(例如6dB、12dB、18dB)、无法设置较高的增益值。在为 LM1971通电时、如果未设置增益、LM1971应为静音模式(增益为92dB)、但增益仅为20d、输出和输入图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。 其他一些问题:

    -您是否仅为了验证设备是否损坏而测试了不同的设备?

    -此外,您是否在所有可能的更高增益中看到同样的结果?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们测试了三个单元、所有测试结果都相同;

    我们在所有可能的更高增益(大于20dB)中看到相同的结果;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更新。

    您能否共享串行数据的一些捕获、以便正确配置衰减、以及无法获得预期衰减的情况?

    这只是为了验证一切是否正确。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    n`t 设置了 lm1971时测试的上数、但在数据表中应该是静音模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的信息。 但是、我看不到您提到的数字。

    您能否共享串行数据的一些捕获、以便正确配置衰减、以及无法获得预期衰减的情况?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们测试的另一个新芯片工作正常、 它应该是我们以前测试过的坏芯片。