This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4990:请帮助我们审查 LM4990LD/NOPB 音频放大器设计。

Guru**** 2535420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/902190/lm4990-please-help-us-with-the-review-of-the-lm4990ld-nopb-audio-amplifier-design

器件型号:LM4990

我已安装电路、通过使用 LM4990LD/NOPB 来驱动2 W 4欧姆扬声 器、其中 VDD 为3.3V。  但我没有获得任何输出。  

 请 重新检查一次、并告知我们任何调试选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sijutha、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    您是否尝试将焊盘(引脚11)连接到 GND? 此外、您能否尝试将旁路引脚直接路由到 IN+? 我是说、可以移除电阻器 R111吗?

    此外、您是否有关于输出的详细信息? 我的意思是、当您为器件加电时、您是否看到任何电压电平? 当您使用输入信号(例如1V 正弦波信号)时会发生什么情况? 您在输出端看到了什么?

    如果您能提供任何其他信息、我们将不胜感激。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     

    很抱歉耽误你的回答。

    我一直在讨论放大器部分。 我已从 SBC 提供音频输出信号(在 AUDIO_OUT_L 和 AUDIO_OUT_R 两端为0.017V)、并在连接器 J12 (在 VO1和 GND 两端)和 连接器 J11中为1.36V (在 VO2和 GND 两端)获得2.136V 输入。

    而扬声器不会发出声音。 正如您在前一封邮件中所说、我已经完成了所有返工。

    请帮助我们尽早获取输出。

    原理图随附以供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujitha、

    您是以单端还是差分配置连接扬声器? 您能否尝试在输入端使用单个1KHz 正弦波音调、看看输出如何反应? 您是否试用过不同的 LM4990样片?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已使用 单端和差分配置连接扬声器。 现在、我们将采用差分配置、并观察  到、LM4990的输出引脚上应始终存在1.75V 的电压(即使没有输入、也应存在输出电压)。

    此外,还为放大器的输入提供了1kHz 正弦波音调,并且未获得任何输出变化。

    我们已经测试了不同的电路板。

    正确输出是否需要任何关断、SD 引脚配置。

     

     

    此致

    Sujitha S

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujitha、

    您是否尝试 将 SD 模式和 SHDN 引脚直接连接 到逻辑电平、而不是上拉和下拉电阻器?

    是否已将散热焊盘连接到 GND? 我看到它在您共享的原理图中浮动。 可以将其连接到 GND 吗?

    您是否还可以测量每个引脚上的每个电压电平? 这是为了更好地解决这个问题。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujitha、

    由于不活动、我要关闭这个 e2e 线程。 但是、请随时添加您对此案例的其他信息或观察结果。 我们很乐意为您提供帮助。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.