This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TAS5756M:如何在 tas5756m 上配置(3线制 PCM)

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/926705/ccs-tas5756m-how-to-configure-3-wire-pcm-on-tas5756m

器件型号:TAS5756M

工具/软件:Code Composer Studio

您好:    

  TAS5756作为3线制 PCM 模式为受控模式。  I2S 数据格式为2通道、16位、LRclk48KHz、BCLK 1.536MHz、MCLK 24.576MHz。   

  我们具有双向 I2S 数据通信、我们还有四个使用 FS 48kHz 和 BCLK 1.536MHz 的阵列麦克风。 已验证麦克风数据的这一部分是否正确。播放的声音如下所示、这似乎是由 frequenciese2e.ti.com/.../recoder0728.m4a 中的不匹配引起的

     我已经列出了需要修改的寄存器、如下所示。是 不是这样正确。我是否错过了其他的东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

      有关3线配置、请参阅 e2e.ti.com/.../820265

    很抱歉、我正在尝试安装软件来分析 Reder0728.m4a、 但需要它进行批准。  

    因此、您能否详细分享您的问题?

    我的意思是、记录的 MIC 数据是可以的、但 播放的声音是 从代码0728.m4a 开始的、这似乎是由频率不匹配引起的。 您能否分享您的记录来描述这种不匹配和问题?

    BR。

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的指导。

         系统方框图 如下所示

      DSP 提供时钟并充当主器件。 其他器件充当从器件。

      USB 部件 和阵列微型部件还可以、扬声器部分的音质不好、好像丢了 一些帧。

      I2S 格  式为2 CHNS、16位、MCLK 24.576MHz、BCLK 1.576MHz、FS 48kHz、我的配置如下:

    "

    {0x0d、0x10}、//PLL 参考 BCLK/MCLK/GPIO
    { 0x0E、0x00 }、
    { 0x0F、0x00 }、
    { 0x10、0x00 }、
    { 0x11、0x00 }、
    {0x12、0x00}、
    { 0x13、0x10 }、
    {0x14、0x01}、//P 1
    {0x15、0x20}、//J 32
    { 0x16、0x00 }、//D 0
    {0x17、0x00}、//R 2
    {0x18、0x01}、
    {0x19、0x00}、
    {0x1a、0x80}、
    { 0x1b、0x01 }、//时钟分频器
    {0x1c、0x10}、//NDAC 16
    {0x1d、0x04}、//NCP 4
    {0x1E、0x08}、//DOSR 8
    { 0x1f、0x04 }、//主控模式 BCLK div
    { 0x20、0x00 }、//主控模式 fs div
    {0x21、0x02}、//NMAC 2
    {0x22、0x00}、
    {0x23、0x01}、
    {0x24、0x00}、
    {0x25、0x12}、
    { 0x26、0xf3 }、
    {0x27、0x04}、
    {0x28、0x00}、//16位/24位/32位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、taoyu、

    很抱歉耽误你的时间。

    请检查主模式是否适合您的系统图?

    { 0x1f、0x04 }、//主控模式 BCLK div
    { 0x20、0x00 }、//主控模式 fs div

    如果此问题仍处于搁置状态、您会直接向我发送电子邮件吗? 让我们通过电子邮件进行检查、以实现更高效的通信。

    alix-wan@ti.com

    BR、

    别名  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于缺乏响应、我们将假设这已解决并关闭线程。